This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:引脚功能

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325851/bq25792-pin-functionality

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750

大家好!

我是一个相当缺乏经验的工程师、还在尝试管理 USB-USB PD 应用程序的一些东西。 说到谁、我的项目应该是由单节电池供电的设备、我决定使用 TPS25750/BQ25792解决方案。 PD 控制器的连接非常简单、但使用 BQ25792我会有点困惑、尤其是在使用 QON、CE 和 INT 引脚时。 它们是需要连接到控制器还是可以直接接地? 我甚至不确定我是否需要他们的功能(获取一些示例很好)、以及这种运输模式到底是什么? 总的来说、正如数据表中显示的那样、我在 BQ 上建立了一个单输入配置、我将在下面附上 TPS 和 BQ 芯片的电路原理图、也许你会在别的地方看到一些异常情况。 无论如何,提前感谢!

此致、

多曼塔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domantas,

    如果未使用、/QON 和 INT 必须保持悬空。  /CE 是充电使能端、必须接地或使用 GPIO 将其拉至 GND、以便在需要对电池充电时进行供电。

    INT 向主机处理器提供128us 中断脉冲、以指示充电器的状态、故障等发生变化。  

    /QON 提供了一种退出运输模式(充电器的最低 IQ 状态、以便在设备运送到最终目的地时减少电池放电)或感应系统复位的方法。

    此致、

    杰夫