This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427EVM:基于 BQ27427的 SOC 报告异常

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325911/bq27427evm-abnormal-soc-report-from-bq27427

器件型号:BQ27427EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的先生:

      我正在使用 BQ27427EVM 检查相关功能。  

首先、我应用我们现有的电池、相关参数通过 bqstudio 进行设置、如下所示。  

充电周期后发现 FullChgCap 为357mA 383Qmax、状态为 StateOfChg=100、但我们的电池测试仪确认该电池的实际容量超过此值(~387mA)。   

您能告诉我这是否合理吗?  或我需要修改哪个设置?  

此外、电量监测计在充电期间的一些行为如下所示、

1.样品1625:308mA 中的"True Remcapacity"下降至273mA 85%SOC

2. 样品2150:从28mA 中增加到79mA 中的"True Remcapacity" 10% SOC

3. 示例2340:"True Remcapacity"突然改为339mA,并且 SOC 更新异常(0%~100%)。 不确定这是因为此时电压未达到3.0V (端子)。  

如上所述、它是否与 电量计误估算的可用容量有关?  

在这里、我还上传了详细的日志文件供您参考。 请帮我解答。 谢谢。  

   e2e.ti.com/.../HTC_5F00_383mAH_5F00_DSG_5F00_1C_5F00_3V0_5F00_B.xlsx