请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74801 您好!
在 TPS7481的应用电路中、PG 连接到 Vout、如图

而在布局建议中、PG 连接到 VCC。

需要遵循哪一项? 在我们的应用中、我们已将输出电压固定为2.5V。
谢谢!
此致、
Jeevan.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TPS7481的应用电路中、PG 连接到 Vout、如图

而在布局建议中、PG 连接到 VCC。

需要遵循哪一项? 在我们的应用中、我们已将输出电压固定为2.5V。
谢谢!
此致、
Jeevan.
您好,Jeevan。
这两种方式都是可以接受的、具体取决于您是要将 PG 引脚上拉至 Vin 还是 Vout。 如果将 PG 引脚上拉至 Vin、通常会在 PG 引脚上看到 Vin 电压、直到启用 LDO 并且 Vin 超过 UVLO 阈值。 此时、PG 引脚将被拉至低电平、直到 Vout 达到调节并且 PG 引脚电压返回到 Vin。 因此、在现代系统中、通常最好将 PG 引脚上拉至 Vout。
谢谢。
斯蒂芬