This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:自举电容器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326572/ucc21530-q1-bootstrap-capacitor

器件型号:UCC21530-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21530

关于自举电容器、 当我们长时间(>30s)没有开关换向时、TI 的建议是什么。

是否要启动升压自举电容器预充电(100%低侧 开关接通)?  除了 UVLO 外、是否有任何机制可以进入栅极驱动器以防止栅极电压不足?

如果长时间没有开关换向(VDDx 处的最小泄漏电流或静态电流)、1uF 自举电容@ 25V 最长放电时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastien:  

    除了 UVLO 之外、没有其他机制可以防止栅极电压不足。 当 VDD 降至低于 UVLO 时、输出将始终关闭、直到 VDD 恢复至高于 UVLO。  

    如果我们查看电容器放电公式并考虑所有工作条件(1uF 自举电容器、VDD 从25V 降至 UVLO 以下、以及1.8mA 最大静态电流)、则电容器放电所需的时间远小于1秒。 因此、如果两个脉冲之间的间隔大于30秒、VDD 电压将降至 UVLO 以下、驱动器将不再具有输出。  

    您可以尝试100%低侧开关导通、以便为自举电容器充电。 同时、如果您需要具有更高 VDD UVLO 的器件型号、我推荐我们最新的栅极驱动器系列 UCC2155x。 它相对于 UCC21530系列提高了稳健性、并可以选择17V UVLO。  

    谢谢!  

    薇薇安