This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:设置 ADRSEL 电阻器

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326493/tps546d24a-set-adrsel-resistor

器件型号:TPS546D24A

大家好、

我需要设置 PMBus 地址0x21。 如何设置 ADRSEL 电阻器?

Br、

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ADRSEL 引脚的引脚搭接编程在数据表第42页的第7.5.2.4节中进行 了说明:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546d24a.pdf#page=42

    ADRSEL 引脚 可设置 PMBus 地址 以及同步方向、因此您将需要这两个信息。 如果不使用 SYNC、我建议使用"Auto Detect"设置、该设置允许您不使用电阻分压器的顶部电阻、而只使用一个连接 AGND 的电阻:

    然后、根据表7-15、您得到地址为0x21h (33d)的 AGND 电阻器代码为1:

    如果您查看表7-17中的代码1、您可以得到电阻器值5620 Ω (或5.62 kΩ)。 因此、为了获取地址0x21、您需要使用一个 从 ADRSEL 引脚到 AGND 的5.62 kΩ。

    谢谢!
    Tomoya