This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:LM5148是否可以支持310W 输出?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325914/lm5148-does-lm5148-can-support-310w-output

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件: LMG2100R044

大家好、

我的客户正在考虑使用 LTC7891来设计310W 电源。  

I SERCH LM5148仿真器与 LTC7891。 我的问题是、LM5148可以支持310W 输出?

输入电压=48V

VO=5-31V 调节电压

Io=10A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是的、它能够提供这么大的功率、但最终将归结为热管理。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    原因是客户使用 LT7891EVM 的测试结果与 LM5149EVM 进行比较。

    我知道测试条件和组件 是不同的。

    我需要一些信息来证明它在200W 下可以正常工作。
    并且产品温度符合客户要求。

    BTW、我使用 Webench 进行仿真、但温度始终超过80度。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看到 LMG2100R044可以支持 LM5148。

    我需要 LM5148+LMG2100R044原理图和测试结果供客户参考。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    正如我提到过的、将归结为热管理。  将 LTC 器件的驱动强度与我们的驱动强度进行比较、这就是它将在损耗等方面得到的结果。 我们有一款非常强大的栅极驱动器、可将损耗降至最低。如果 LTC 器件能够提供功率、我们的器件没有理由不能提供这些功率。  使用计算器电子表格计算损耗并调整热阻以估算温升。   

    LM5149-LM25149DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    LMG 设计会为您带来些许好处、但仍需管理热性能。

    我进行了搜索并找到了这些结果、我希望这对您有所帮助。

    大卫。

    大卫。