This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:没有输出和 VCC

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315392/lm5175-q1-not-getting-output-and-vcc

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5175

您好!

根据数据表参数中的建议、我们设计了采用 LM5175的 PCB、以满足典型应用要求。

当我们提供12V 电源时、我们在 IC 的 VCC 引脚获得3.7V 的电压。

我们已经尝试移除分别将 VCC 连接到 BOOT1和 BOOT2的二极管 D6和 D7、然后我们在 VCC 引脚上获得7.3V。

因此、当我们再次放置二极管时、VCC 引脚电压存在问题。

请查看随附的原理图文件、以供参考。

e2e.ti.com/.../LM5175_5F00_CKT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    感谢您使用 E2E 论坛、请允许我们暂时就此问题与您联系。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    VCC 上的负载似乎过高、LDO 无法提供所需的电流。

    第一步、您可以缓慢增大 EN/UVLO 引脚上的电压。

    电压~ 1V 时、该器件将进入待机模式并启用 LDO、而无需开始开关。

    然后、可以在 VCC 引脚(组装了二极管)测量多大的电压。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    正如您告诉我们的那样、我们尝试在 IC 的 VCC 引脚上获得7.32V 的电压、并在 EN 引脚上组装二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    因此、引导似乎正常、然后可能在栅极驱动器上的某个位置。

    请检查 VCC 何时下降哪些栅极信号正在切换。

    您检查了多少个板以及有多少个板出现此故障。

    最好检查2-3块电路板以确保这不是焊接问题。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我按照你的指示检查了一下、

    结果是高侧栅极工作正常,高侧 MOSFET 的栅极引脚上显示5.8V。 但低侧栅极不起作用、因为它在 MOSFET 的栅极引脚上显示了200mV 的电压。

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    这不是两个低侧栅极信号的电压吗?

    此处看起来存在短路或损坏。 请在此时进行检查。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0.MOV

    您好、Stefan、

    降压模式现在可以正常工作、因为我向 PCB 提供了18+电压、并且根据 FB 引脚提供了12.74V、但当我增加负载电流时、它会不时切断、因为我上传视频供您参考。 此外、升压模式不能正常工作、如前所述、低侧栅极驱动器对两个 MOSFET 都不能正常工作。

    提前感谢您。

    此致、

    阿克希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    如果未看到低侧 MOSFET 栅极信号(降压和升压侧 MOSFET)、则表明 PCB 中存在问题或 LM7175已损坏。

    ESP。 在开始运行之前、低侧栅极信号应变为高电平、以确保对引导电容器进行预充电。

    注:此视频在此论坛中不起作用。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    现在、我根据 FB 电阻器配置得到电压、但当我在12.7V 下获取负载上的0.4A 电流时。 输出电压后、我的 MOSFET 会发热并冒烟。

    您能帮助我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    您能否将设计详细信息和 MOSFET 参数填入快速入门计算器:

    https://www.ti.com/tool/download/LM5175QUICKSTART-CALC

    并在此处共享。

    您能否还分享原理图?

    另外、请告诉我您必须修复/更改哪些内容才能获得预期的输出电压。

    此致、

     斯特凡