This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108F:打开/关闭和 PWM 配置不起作用

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108F, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324655/tlc59108f-on-off-and-pwm-configuration-doesn-t-works

器件型号:TLC59108F
主题中讨论的其他器件: TLC59108

您好!

我正在尝试使用 TLC59108F 器件。 该设备很好地回答我、我不明白它为什么不起作用。

特别是、我通过在 MODE1寄存器中设置正常模式来配置器件。  

之后、我使用 LEDOUT0和 LEDOUT1将所有 LED 置于关闭模式。

之后、每500ms I SWITCH1253ch LED1、LED2和 LED3将全部打开、然后关闭。

如果我将 LED 置于 PWM 模式、则仅当我将0或255放入寄存器时才有效、否则它始终保持开启。

错误在哪里?!?

谢谢

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco  

    将回复此主题的 TI 团队将庆祝美国中部时间2/9至2/17美国新年。 您可以在2月19日至2月23日这周的某个时间期待回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    希望您做得好!

    我的理解是、您的问题是、当您配置 LEDOUTx 为 PWM 模式时、这意味着您将 LDRx 写入 0x10 但您可以根据需要获得 PWM 调光功能。 我是对吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢您的帮助!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的答复。 该器件在 LED 开/关和 PWM 模式下均无法正常工作。

    现在我发现我们使用的是 TLC59108而不是 TLC59108F、并且在我们的定制板中、我们会断开 REXT 引脚、因为在 TLC59108F 的数据表中、有 VQFN 的图片、但没有投入生产。 我们的错!

    在您看来、I2C 消息是正确的吗?

    最佳

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    好的、我看到 LED 无法点亮的原因是 TLC59108未连接 REXT 引脚。 我是对吗?

    由于您可以从器件接收 ACK、所以我认为您的 I2C 消息是正确的。 根据您的第一个字节(芯片地址0x44)、我认为您应该上拉 A2引脚并下拉 A0、A1和 A3、对吧?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    是的、我认为问题在于我们的器件错误:我们假设使用 TLC59108F、但我们将 TLC59108放在电路板上、并且我们没有连接 REXT 引脚。

    是的、您写入时即为地址引脚配置!

    此致!

    马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我认为应该没有问题。 如果您有任何问题、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    谢谢!

    BR、Jared