主题中讨论的其他器件: BQ24610
我想将 BQ24618用作6V 7AH 铅酸电池的充电电路。 800mA 充电电流要求。 1.46A 系统电流。 充电结束电压6.9V。 输入电压为12V。
我一连接电池、IC 就会似乎检测到短路、并且不会充电。
当我断开电池时、电池输出仍然为800mV。 只有在我移除输入电压并重新连接时、我才能消除这种情况。 如果输出端没有 Bat、我可以获得6.9V。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想将 BQ24618用作6V 7AH 铅酸电池的充电电路。 800mA 充电电流要求。 1.46A 系统电流。 充电结束电压6.9V。 输入电压为12V。
我一连接电池、IC 就会似乎检测到短路、并且不会充电。
当我断开电池时、电池输出仍然为800mV。 只有在我移除输入电压并重新连接时、我才能消除这种情况。 如果输出端没有 Bat、我可以获得6.9V。 
Christian、您好!
首先、非常感谢您的帮助
以下是答案
-是否连接了系统负载?
我已经尝试过这两种方法。 一次有负载、一次没有负载。 且结果相同。
您尝试充电的电池的电压是多少。
我尝试了一个空电池5.5V 和一个完整的电池约6.5V。
- STAT1、STAT2的状态是什么。 / PG、它们是高电平还是低电平?
只有 PG 上的 LED 亮起。
-可以测量 VFB 引脚上的电压吗?
我只能在星期一这样做。
就在连接电池之前、充电控制器上就有6.8V 的电压。
拆下电池后、输出保持在大约800mV。
将电源(输入到电池)切换正常。
我将尝试另一款芯片、例如 BQ24610
此致
马塞尔
现在、我已经测量了反馈处的电压。
我已将 BQ24618替换为 BQ24610。 很遗憾、具有相同的结果。
反馈引脚12未带电池。

反馈引脚12与电池(6、36V)

拆下蓄电池后的反馈针脚12。 (电池输出电压为0.796V)

当我导致蓄电池连接短路时、会出现同样的情况。 是否需要最低充电电流? 800 mA 充电电流是否太小?