This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:6V 7AH 的充电电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325086/bq24618-charging-circuit-for-a-6v-7ah

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件: BQ24610

我想将 BQ24618用作6V 7AH 铅酸电池的充电电路。 800mA 充电电流要求。 1.46A 系统电流。 充电结束电压6.9V。 输入电压为12V。

我一连接电池、IC 就会似乎检测到短路、并且不会充电。
当我断开电池时、电池输出仍然为800mV。 只有在我移除输入电压并重新连接时、我才能消除这种情况。 如果输出端没有 Bat、我可以获得6.9V。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcel:

    我将审阅您的原理图、并在星期五之前向您提供最新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcel:

    当连接电池时、我有几个问题:

    是否连接了系统负载?

    您尝试充电的电池的电压是多少。

    STAT1、STAT2的状态是什么。 / PG、它们是高电平还是低电平?

    您可以测量 VFB 引脚电压吗?

    Beacure  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!
    首先、非常感谢您的帮助
    以下是答案
    -是否连接了系统负载?
    我已经尝试过这两种方法。 一次有负载、一次没有负载。 且结果相同。

    您尝试充电的电池的电压是多少。
    我尝试了一个空电池5.5V 和一个完整的电池约6.5V。

    - STAT1、STAT2的状态是什么。 / PG、它们是高电平还是低电平?
    只有 PG 上的 LED 亮起。


    -可以测量 VFB 引脚上的电压吗?
    我只能在星期一这样做。

    就在连接电池之前、充电控制器上就有6.8V 的电压。
    拆下电池后、输出保持在大约800mV。
    将电源(输入到电池)切换正常。
    我将尝试另一款芯片、例如 BQ24610

    此致

    马塞尔

    现在、我已经测量了反馈处的电压。
    我已将 BQ24618替换为 BQ24610。 很遗憾、具有相同的结果。

    反馈引脚12未带电池。

    反馈引脚12与电池(6、36V)

    拆下蓄电池后的反馈针脚12。 (电池输出电压为0.796V)

    当我导致蓄电池连接短路时、会出现同样的情况。 是否需要最低充电电流? 800 mA 充电电流是否太小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Christian。 我已经解决了这个问题。 温度输入未正确焊接。 现在电路工作正常。 非常感谢您的帮助。
    此致。 马塞尔