This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:ILM 引脚电容负载

Guru**** 2529810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325943/tps25947-ilm-pin-capacitive-loading

器件型号:TPS25947

大家好、

我们正在设计具有 TPS259474ARPWR 电子保险丝的器件。 由于设计限制、ILM 信号通过2条 FPC 电缆传输至顶部、这增加了引脚上50pF 以上的寄生电容负载。 请提供一个可能的解决方案来 改进相同之处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aadarsh:

    我当时想、如果我们在路径中添加缓冲器、可能有助于降低容性负载。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将按照建议更新布局并在原型板上进行检查。 我们计划在电阻后面添加一个增益为2dB 的运算放大器选项、以提高信号中有噪声的情况下的驱动强度和精度。