This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2420:TPS2420 PSpice IMON 输出不工作

Guru**** 2815165 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2420, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325753/tps2420-tps2420-pspice-imon-output-does-not-work

器件型号:TPS2420
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

TPS2420 PSpice 模型不能正确地对 IMON 输出建模。

PSpice 文件中的 TPS2420 IMON 输出线路为:

E_U4_ABM1        IMON 0值{if (V (PGB)> 0.5、V (PGB)/66k、0)   }

这条线没有任何意义。 该器件上的电源正常状态输出为低电平有效、SUBCKT 端口为 PGb、并且由于 SPICE 不敏感、V (PGB)是电源正常状态输出上的电压...当电源正常时为低电平、因此 IMON 电压也很低(但66k 低于低电平!)。

逻辑应类似于:

E_U4_ABM1        IMON 0值{if (V (PGB)< 0.5、_output_current_/66k、0)   }

存在 if ()条件会检查电源正常状态是否低于0.5、因为该条件为低电平有效、并且_output_current_位于 PSpice 模型中的其他位置。

我没有尝试找到与输出电流对应的内部节点、因为编辑模型会导致 PSpice-for-TI 停止将该模型识别为 TI 模型

请更正模型、PSpice-for-TI 将在修复更正后的模型时对其进行拾取。 谢谢!

此致、

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    感谢您对此事的关注。 我们将验证它、并检查可以在

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我们已验证 IMON 功能不起作用。 我们将对其进行深入研究并修复模型。 另外、请务必了解我们最新的电子保险丝。  www.ti.com/.../products.html

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您确认 IMON 不起作用。

    我将留意 PSpice for TI 模型更新。  

    我还将了解其他电子保险丝。 谢谢!

    此致、

    戴夫