This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217输出问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325141/tps65217-tps65217-output-issue

器件型号:TPS65217

我在电路板上使用 TPS65217C、并使用 Beagle Bone Black 作为参考设计。 我正在使用锂离子电池为系统供电、并将同时充电。 为了提高效率、我通过 I2C 接口将 UVLO 更改为2.73V、将最大充电限制更改为4.2V。 我将 LS2/LDO4输出范围更改为2.8V。

我已将5V 电源连接到 PMIC 的交流引脚、SYS1和 SYS2引脚两端的电压为0.15V。 连接 BAT 时、 SYS1和 SYS2引脚上的电压为3.77V。  但 LDO4输出为0V、且电容器 C15会短路。 是否有办法将其带回或使其失效? 替换 TPS65217是否能够解决该问题?  

非常感谢您的帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马里,

    您可以解决 C15短路问题吗? 这种情况看起来并不理想。 LDO4输出是否短接至 GND?

    您是否能够从开始共享上电序列的示波器捕获:

    • V_AC、I_AC、VSYS、LDO4
    • V_AC、nWAKEUP、PWR_EN、LDO4

    请显示每个信号的启动波形以及启动后的一段时间、以查看稳定的情况。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    是 TPS65217C 的引脚编号43短接至 GND、即 LDO4输出引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 LDO4控制寄存器(DEFLS2) 的值更改为0x35 I .e。 LDO4输出将为2.8V、完成此更改后、TPS65217C 的行为不正确。 这就是行为不当的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马里,

    您需要移除引脚43上的 GND 短接。 如果您希望 LDO4/LS2输出正常工作、则不能将输出短接至 GND。

    如果我对此有误解、请告诉我。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应移除 GND 短路以使 IC 正常工作。

    但是特定引脚为什么短接至 GND。 我还没有触摸过 IC 的其他设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马里,

    我们今天2月19日有一个公共假日、因此 James 将在接下来的几天内回复您。 感谢您的耐心。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马里,

    如果 IC 正常与适当的电源输入配合使用、则不应将该引脚短接至 GND。 如果您有一块可供参考的工作板、我会尝试进行 A-B-A 交换、看看问题是芯片本身还是它安装的板。

    似乎您在发生故障之前使 IC 正常工作。 如果是这种情况、那么从此可能会发生一些事情来损坏 IC、但我不知道这可能是什么。

    此致、

    詹姆斯