This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-2:具有高电流输出的并联(2)个14.8V 4s6p 电池[设计验证/建议]

Guru**** 1179250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2, LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325298/lm5050-2-parallel-2-14-8v-4s6p-batteries-with-high-current-output-design-verification-suggestion

器件型号:LM5050-2
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1、LM74900
正在从事一个水下无人驾驶车辆项目。 具体来说、我现在正在设计一个评估板、可以装入两个14.8V 15.6Ah 4S6P 电池并安全地并联它们以延长运行时间。 在首次迭代此电路板时、我希望将它们安全并联、并具有某种级别的 OV/OV/ UV 保护。 对于过流保护、我们考虑使用可替换的内联保险丝。 如果发生熔断、则可以轻松地在现场将其换出。
通过一些研究、我发现 LM5050-2与 IPP011N04NF2SAKMA1 FET 配套使用、似乎适用于该应用。 在寻找合适的器件时、我担心的 一点是它会限制电池的输出电流、因为将连接6个 T200推进器以及其他电子设备。  
 
您能否查看我设计的原理图并提供任何输入? 我也没有任何 UV 保护电路。 最后、我想保持这个板完全模拟、以减少它与微控制器通信的需求(将使器件保持更加模块化)。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您与我们联系!

    根据我的理解、您的最终要求是:

    • ORing 或两节电池组成。
    • UV 保护
    • 过流 断路器。

    LM749XX-Q1系列的单个器件中提供了这三种器件。

    LM74900-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com。

    另外、通过并联电池、您是指共享电流吗? 理想二极管不具有有源电流共享功能、因此一次仅通过电池为系统供电。  

    不过可靠电源支持 ORing。 这意味着、无论电源的额定电压较高、它都会为负载供电。

    就原理图而言、

    建议在输出端也添加电容器。 10x CIN 应该没问题。 此外、您可能需要反极性保护、此器件可通过分立式支持元件提供支持、也可以使用独立的 LM74700-Q1。

    LM74700-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

    使用的输入电容器看起来是极化的。 最好添加陶瓷电容器、因为如果连接了反向电池、输入端可能会出现负电压。

    另外、您能帮助我了解电流额定值吗?

    谢谢。此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Shiven。

    在我的第一次迭代中、我会基于更高的电压电势在两节电池之间切换、以增加运行时间。 不必在两者之间共享电流。

    就额定电流而言、 我读过不同的电流消耗经验。 在测试过程中、BlueRobotics 论坛的一位用户测得平均电流为20A、短尖峰处于60-90A 范围内(有些用户报告了~120A 范围内的短尖峰)、其中尖峰通常不超过一两秒。

    话虽如此、当我查看数据表第26页上的 LM74900时、它的输出电流范围为4A 标称值和5A 最大值、过流限制为10A。

    对于 LM74700、第16页列出标称电流为3A 和5A max。 根据这些值、假设这些器件不会在20-90A 范围内工作吗?

    此致、
    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    对于 LM74900:

    数据表中提及的值是一个示例设计。 10A 的过流限制只是一个可使用外部电阻器进行编程的示例。

    对于高达90A 的电流、RILIM 值将发生变化。  

    因此、它可以支持与所选 FET 对应的电流。

    LM74900还具有允许过流通过的消隐时间。 我的意思是、在特定的时间段内、允许电流尖峰通过、这也是可编程的!

    对于 LM74700:

    这是一个设计示例、展示了如何选择支持元件以及如何选择 FET 的 Rdson。 它可以通过正确的 FET 支持更高的电流。  

    为了在更高的电流下实现更好的热性能、这些器件还可以支持 FET 的并联操作。

    此致、

    S·迪尔