This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201:额定电压高达5V、但 WEBENCH 推荐用于-3.3V 输出

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326260/lmz14201-rated-up-to-5v-but-recommended-by-webench-for--3-3v-output

器件型号:LMZ14201
主题中讨论的其他器件: LMR33640

e2e.ti.com/.../WBDesign_5F00_OUT_5F00_NEG3p3V_5F00_500mA。pdf

您好!

我已使用 WEBENCH 生成-3.3V 电源。

LMZ14201的数据表指定了最小电压5V。

所使用的拓扑为反相降压/升压、这可能是生成的原理图正确的原因、但我需要对此进行确认。

问题: LMZ14201能否生成-3.3V、尽管在规格中、最小电压为5V (5-0=5 > 0-(-3.3V)= 3.3V)?

此致、

M·拉杜卡努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了设计并使用 LMR33640转换器来生成负-3.3V 电压。

    我找到了介绍如何使用降压/升压转换器生成负电压的 TI 文档。

    我使用  WEBENCH 生成负电源(-3.3V)的原理图失败。

    如何  使用 LMR33640强制 WEBENCH 生成原理图? 不接受负电压(最低电压为1.24V)。

    此致、

    马里乌斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marius:  

    一种粗略的实现方法是 Vin +(Mod VOUT)、因此如果您有5V 输入-3.3V 输出、则这是8.3V 输入3.3V 输出。  这不会为您提供准确的电容器输入级并使其接地以及推荐的从 Vin 到负 Vout 的电容器。  此外、输出电流将需要为 Iin + Iout、而不仅仅是 Iout。  在这里 Iin 是引脚/Vin、在这里 Pin 是输出/效率-估算0.85、在这里输出是输出电压*输出电流。

    如需更准确的方法、建议阅读应用手册、下面的链接并查看 WEBENCH 提供的结果!

    使用反相降压/升压转换器(修订版 B)

    希望这对您有所帮助。

    大卫。