This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:VO (1) 3.4V

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325670/tps63900-vo-1-3-4v

器件型号:TPS63900

在 TPS63900上,VO (1)可以设置为3.4V (SEL 低电平)吗?
如果是、那么 RCFG3的电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可能、请将 VSEL 设置为高电平。  

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我需要在 VO2=2、8V (SEL 高电平)或 VO1=3.4V (SEL 低电平)之间切换。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否有可能将 VO1=2.8V 和 VO2=3.4V?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以通过改变 RCFG3的电阻值将 VO (1)设置为+3.4V 吗?
    顺便说一下、VO (1)的电流限制是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕不是这样、CFG 设置的输出电压是分步设置、而不是线性设置。

    电流限制仍由 CFG2决定。 例如、当您将 Vout by Vo (1)设置为2.8V 时、您可以按照下面的屏幕截图调整电流限制。

    此致

    陶氏