This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D2EVM:TPS92200最大电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326332/tps92200d2evm-tps92200-max-current

器件型号:TPS92200D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPS92200

我对 TPS92200的1.5A 驱动电流有疑问。

为什么当 HS 开关的最小电流限值为2.9A 且 LS 源的最小电流限值为2.4A 时、TPS92200的最大电流额定值列为1.5A?

LS 灌电流的最小电流限制灌电流额定值为1.4A。  它如何适用于降压电路?

我有一个应用需要1.7A 输出和12V SLA 来并联一系列 LED、标称负载电压介于2.4V 和3.6V 之间。

1.5A 最大驱动电流是否适用于此应用?

它是否适用于馈送同一负载的4.8V 电源?

我的仿真显示、在1.7A 负载下、有源开关电流不超过2A。

此致、

罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    ?? ? 说:
    低侧灌电流的最小电流限制额定值为1.4A。  这如何适用于降压电路?

    例如、如果将输出电流调光到很小的值(如0.1A)且电感器电流纹波(峰峰值) = 0.5A、则 LS FET 将需要在 LS FET 导通周期内灌入0.5A / 2 - 0.1A = 0.15A 电流。

    ?? ? 说:
    我有一个应用需要1.7A 输出和12V SLA 来并联标称负载电压介于2.4V 和3.6V 之间的 LED 灯串。

    "那你打算怎么办?" 它是否 代表密封铅酸电池?

    ?? ? 说:
    此应用的最大驱动电流是否为1.5A?

    可以。 在此应用条件下、可以获得1.5A 最大电流输出。

    [quote userid="154409" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326332/tps92200d2evm-tps92200-max-current 是否适用于馈送相同负载的4.8V 电源?

    如果您可以确保输入电压绝不会降至4V 以下、则适用于4.8V 电源(请参阅数据表中的第6.3节"建议运行条件")。

    此致、

    周老师