This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:出色电感器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62932

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326347/tps62932-optimal-inductor

器件型号:TPS62932

大家好、

在客户系统中、实际负载约为0.5A。
他们希望使用合适的电感器来减小尺寸。

不过、OCP 期间存在2A 或更高的高电流。
他们必须进行保护性能测试、并担心此时小型电感器会损坏。

为此、他们应该选择什么类型的电感器?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuhei:

    我们不建议对 TPS62932使用额定电流低于2A 的电感器、即使负载电流为0.5A 也是如此。