This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:电流限制

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316326/lm25116-current-limit

器件型号:LM25116

在"快速启动组件计算器"的步骤2中的"电流限制(A)下的平均负载电流"中、电流限制的误差范围是多少?
例如、可能是±1%? 此外、我可以在数据表中的何处查看以确定这一点?
是否可以将其设置为0.1A 或类似的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,nnn  

    "电流限制下的平均负载电流"只是基于您输入的简单计算。  

    A=(1+C)XB=(1+0.25)*15=18.75A  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道"电流限制(A)下的平均负载电流"有多准确。
    我想知道误差范围是多少(±多大的百分比)以及如何从数据表中确定它。

    或者、如果"电流限制(A)下的平均负载电流"不同、您能否告诉我、在施加电流限制时在何处查找电流值以及此时的误差范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,nnn  

    正如我提到过的、 "电流限制(a)时的平均负载电流 "只是"Maximum Ave Load Current (a)"与"Target (%)"的乘积。  "Maximum Ave Load Current (A)"和"Target (%)"都是用户输入。 因此、应该不会出现任何错误。  

     峰值电流限制水平 通过 EQ (5)计算。  cramp 的容差 RS 由用户决定。 TON 是 VIN、VOUT 和 FSW 的函数

      EC 表中提到了1.1V/A 的容差  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用数据表的公式5 (峰值电流)(右侧的公式)进行计算时、
    在"快速入门组件计算器"的第2步中、这是"短路电流"。 将电流限制到该值是否正确?
    在这种情况下、"Average Load Current at Current Limit (A)"是否显示为可以流过此值的参考值?

    此外、我应该如何计算等式5中的"ton"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,nnn

    在降压转换器中、 如果没有损耗、TON = VOUT IN/Fsw。  

    当 VOUT 接地时、输出电流将限制为"短电路电流"

    - EL