This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750D 是否可以在没有 EEPROM 或外部 uC 的情况下完全用作纯接收器产品?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324810/tps25750-can-tps25750d-be-used-completely-without-eeprom-or-external-uc-as-a-sink-only-product

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25730

是否可以将 TPS25750D 器件用作纯受电电源控制器、以支持传统5VDC 3A (15W)非 PD 适配器和支持 USB-C PD (60W)电源模式?

我的产品是一款嵌入式计算机、它可以调节 CPU 的功率以使电源使用量低于可用的最大功率。

如何配置 ADCINx 线路以在此模式下实现最佳运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CLAS:

    不需要、但是我们现在可以在网上发布 TPS25730器件、该器件无需 EEPROM 或 MCU 即可进行配置。 它完全可通过引脚束带进行配置、适用于功率高达100W 的仅受电方应用。

    TPS25730: https://www.ti.com/product/TPS25730

    此致、

    凯文·科斯特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin、这对我来说是完美的部件、但我在任何地方都看不到它的库存!

    您有任何可用性信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我与我们的业务规划团队一起、用补货日期回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kevin、我决定做出一款同时支持 TPS25750D 和 TPS25730D PCB 封装的设计、因为封装是相同的、而且原理图符号排列得很好。 很明显、两个芯片都是为封装兼容性而设计的。

    您能否帮您查看随附的原理图、因为在该原理图中、两个器件的封装会在 PCB 中重叠、但当然、安装选项会跟随所选芯片。

    e2e.ti.com/.../Combined-TPS25750D-and-TPS25730D-schematic-v1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CLAS:

    我确认我们现在有库存。 我要从团队的 Connor 中循环查看上述原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好、CLAS

    我已经查看了您的原理图并附上了我的反馈。 如果您有任何问题、请告诉我、我会及时回复。

    此致、

    康纳 Gillettee2e.ti.com/.../tps25730_5F00_sch_5F00_rev.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!! 我更正了原理图。 以下是更新后的 version.e2e.ti.com/.../Combined-TPS25730D-and-TPS25750D-schematic01.pdf