This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:TPS54824

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324798/tps54824-tps54824

器件型号:TPS54824

您好

今天,我遇到了一个奇怪的问题与电源调节器. 我使用的是 TPS54824,板上有五个数字,其中3个用于为 AFE 7950供电。

当我打开电路时,电流看起来不错. 但5到6分钟后,所有 TPS 板上的 Ie 5数字失败意义,所以固定电压 VFB 引脚.

但我没有发现任何输出或输入短路问题、  

此致 e2e.ti.com/.../AFE_5F00_Power_5F00_Supply.pdf

维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    您能否分享计划用于自己分享的 TPS54824设计的输入电压、输出电压、输出电流、FSW 的设计规格? 我在随附的 pdf 中看到了三个 TPS54824原理图。 然后、我可以查看设计。

    • 您是否有这些 TPS54824设计的 VIN、SW、VOUT 的任何波形可以分享?
    • 当您说"失败"时、这是否意味着没有输出? 如果您再次为电路板加电、设计是否重新加电?
    • 只有 AFE TPS54824设计无法正常工作、还是其他两个设计也无法正常工作?
    • 提供有关您正在执行的测试的一些其他详细信息、这也可能有助于您深入了解问题。

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amod  

    我组装了两块这样的板。 在一个板,我已经测试他们与外部风扇,直到现在,我能够继续测试.

    其他板,我打开了一些5分钟,然后我观察到这个. 当我说失败时,它意味着没有输出,甚至阻抗也没有显示短路。 即使在开机一段时间后,我找不到输出.

    这五个都失败了。 由于设备出现故障,我没有图表。 我已将其用于组装新的 IC。 原因可能是温度。

    此致  

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikas:

    很难判断它是否与热相关。 该器件具有 TSD 功能、如果温度超过170C、将触发关断。 在这种情况下、再次上电应能够再次备份器件。 您能否确认电路板上是否有其他元件为输入轨供电、或者是否有任何元件发热或损坏? 如果您换用新的故障器件、电路板是否会重新通电?  

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿莫德

    一段时间后、我尝试上电、仍然没有积极的响应。 正如所有5个装置所发生的那样、我不怀疑这种分立式组件。

    我更换了5个器件中的3个。 我将接通电源并分享频率图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿莫德

    我更换了三个。 它们工作正常。 即使是开关频率看起来也没有问题。

    有没有另一个原因,所有五个可以变坏.

    如果你看到 SD ,我已经使用 E Fuse 之前这些.

    此致

    维卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据目前分享的信息不确定。 我建议 在稳态运行时检查所有这些器件的热性能、电压和电流、并通过负载瞬态检查稳定性。 并尝试从那里调试该问题。 如果您有任何波形需要分享、请告诉我、我们可以查看这些波形。  

    谢谢。

    阿莫德