This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-0:稳压问题

Guru**** 2563320 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-0, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323622/ucc2813-0-issues-with-regulation

器件型号:UCC2813-0
主题中讨论的其他器件: TL431

您好!

我们正在尝试使用 UCC2813-0开关控制器、但在使其正常运行时遇到问题。 我们可以与任何应用工程师合作吗?

此致

埃里克·迈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    请随时通过本主题提出有关 UCC2813-0的问题。 我可以支持。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在使用 UCC2813-0时、部件的电流消耗过大。 具体来说、我们看到的是流入 Vcc 引脚的电流72mA。 此外、当我们的反激电路以2A 负载上电时、有时会出现24V 输出、有时则不会。

    关于 Vcc、我们已准备好此电路、其中 Rstart = 300K;Rvcc = 200R;11V 外部齐纳二极管。 我们上次尝试导致 MOSFET 和电流检测电阻爆炸。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我需要根据您的所有器件值以及输入和输出规格检查您的原理图、以便提供更好的帮助。 70mA 过高(见下文)。 这意味着 IC 的输出引脚短路、这可能是由于主开关损坏所致。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是标有值的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric。

    我将在明天下午回到你身边。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了埃里克。 明天早上会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您原理图中的以下观察结果:

    1.您可能不需要在 Vcc 处连接外部齐纳二极管。 根据数据表的第10节、VCC 上连接了一个内部并联稳压器、用于进行启动调节。 如果需要高压瞬态事件、建议在部分的末尾使用外部齐纳二极管。 外部齐纳二极管在钳位时会消耗更多的功率(对于齐纳二极管、为1.3W)、这会降低系统的效率。

    2.我注意到 TL431并联稳压器没有偏置电阻器(原理图中的 R417)。 请改为放置1kohm 电阻以偏置并联稳压器。 如果偏置不正确、次级侧将永远不会进行控制和调节、因为它无法提供正确的 FB 电压。

    3、我没有足够的信息来提供有关您的其余组件的反馈、因为我不知道您的输入电压范围 Vin_min<Vin<Vin_max、开关频率 fsw、负载条件。  

    4.如果您的 MOSFET 和电流感应电阻器损坏,请更换。 确保 IC 未损坏。 您可以将在每个引脚上看到的阻抗与接地引脚进行比较、看看两者是否具有相似的结果。 您可以用手用万用表测量阻抗。 或者也可以将其替换为新文件。

    5.如果仍有问题、我建议 VCC 使用示波器探头测量(DRV-GND)、(DRV-GND)、(CS-GND)和(COM-GND)。 将触发器置于(UVLO-GND)通道上升 VCC。 确保波形标签正确且具有良好的振幅刻度。 时间标度可以是几毫秒、也可以是几百微秒、具体取决于 FSW。

    谢谢!