This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:BQ25173与 IRM 01-3.3结合使用

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325683/bq25173-bq25173-in-combination-with-irm-01-3-3

器件型号:BQ25173

您好!

在设计中、我们想将 BQ25173与 BQ-01-3.3搭配使用 、以便将 IRM 超级电容器充电至2.7V。

曲折型电源的额定电压为3.3伏、+/-为2.5%。 这意味着电源将具有最低3.217V 的低电压。

BQ25173的 VIN_LOWV 最大值为3.15V。 这应该就足够了。 但150mVpp - 01-3.3也具有最高波纹和噪声额定值 IRM。 如果我们考虑到这一噪声、我们可能会低于 BQ25173的最小值3.15V。

这个噪声对 BQ25173是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、这个低电压会是一个问题、并且需要仔细检查纹波。

     您是否有关于纹波频率的任何信息?  您的充电电流也是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     数据表中说明了它是在20MHz 带宽下测量的。 但可能是由于开关频率、我想噪声可能在100kHz 至500kHz 的范围内。

    充电电流为250至300mA。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我怀疑纹波频率足够高、以至于它不会导致问题、环路带宽较低、睡眠具有睡眠电路和滤波电容器的抗尖峰脉冲时间。