This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:具有外部功率级元件的降压转换器的最大能力- LM25149

Guru**** 2392285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326040/lm25149-maximum-capability-of-buck-converters-with-external-power-stage-components---lm25149

器件型号:LM25149

LM25149是一款具有外部功率级元件的降压转换器。

通常、对于具有内部开关的降压转换器、内部 MOSFET 的电流限制定义了转换器可以使用的最大电流。

此外、 最小导通时间和最大占空比等时序参数还有助于我们估算在给定输入电压范围内可能的输出电压。

由于 LM25149是具有外部开关的降压转换器、因此我们如何达到边界条件(取决于工作条件的最大功率能力)、直到 IC 可用于实现应用电路。

您能否 就 IC 的参数提供一个详细的答案、在理解使用此 IC 的边界限制时必须考虑这些参数?

可能是详细的应用手册(如果可用)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这实际上取决于生成斜坡信号的实际实现、斜坡信号是控制环路的一部分、我们不建议 Rsense 低于约1mR、建议的裕度略高于此值、假设作为一种保守方法、建议1.4mR、1.5mR。  低于 Min 可能会 因噪声而导致噪声问题和不稳定。  

    然后是热性能、这是另一个主要限制因素。  请随时使用我们的计算器电子表格、您可以输入 FET 参数、并向您显示 FET 中的损耗、随后便可决定是否 管理 FET 的温升。

    LM5149-LM25149DESIGN-CALC 计算工具| TI.com

    希望这对您有所帮助。

    大卫。