This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:驱动 GaN 开关@~600kHz

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324643/lm5176-to-drive-a-gan-switcher-600khz

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5177

大家好、我想使用  LM5176来驱动@~600kHz 的 GaN 开关。

我已阅读有关同一问题的回复:

"您可以通过从输入线路断开 VIN 但连接到 VCC 来为 VCC 提供外部固定5V 电源。 但是、您的升压自举电压可能还需要被钳制不超过6V、这样您就可以驱动 GaN。

不确定您打算使用什么 GaN。  请注意、您的 GaN 可能没有体二极管。  因此、您可能还需要添加外部肖特基、以允许电感器电流在死区时间内流动。  

在这种情况下、输入电压会保持未连接状态吗? 您有什么示例原理图吗? 此外、还有许多方法可以限制升压自举电压、建议使用哪种类型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 我想您参考的是后置 LM5176:LM5176、以驱动 GaN 开关级? 
    至于我们关于将 LM5176与 GaN 开关结合使用的建议、我们将在明天回复您。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan、是的、这是正确的。 等待您的回复。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    再次感谢您与我们取得联系。
    就像您说的、LM5176产生的栅极电压(7.35V)对于 LV GaN 器件而言可能过高、对于这种情况、LM5177可能更适合、因为它会生成5V 的栅极电压。

    此外、GaN-FET 会产生较大的过冲和下冲、必须使用辅助电路对其进行控制。
    一般建议为 PCB 添加封装、以实现:

    • 栅极电阻器
    • 缓冲器
    • 反向并联二极管

    关于原理图示例或参考设计、我仍在寻找可提供 上述辅助电路连接方式示例的资源。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、谢谢您的时间和回复、我会介绍一下  LM5177 、如果您觉得这个示例可以帮您很大的忙!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Bryan、正在 Webench 仿真 LM5177、有几个问题:

    我遇到一个奇怪的错误、表示结温低于环境温度。

    2-我可以将开关频率更改为最高2.2MHz、但数据表中规定最大为600kHz。

    (屏幕截图随附)

    请提供帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的额外反馈。 我们将在下周初重新讨论。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经将这两个 问题报告给 Webench 团队、但此问题可能需要一些时间才能修复。

    同时、您也可以使用快速入门计算器:

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR519

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Stefan、我会使用计算器。 我希望 Webench 何时固定? 我应该点击"这已解决我的 Isse"或否? 因为我只是希望在通知修复后立即收到通知。 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能需要几个星期,到目前为止,我没有得到任何时间线。

    我也无法确保该主题在修复后得到更新 -单击"Resolved"按钮不会影响这一点。

    如果我收到有关修复的通知、并可以尝试在此处添加注释、但由于工具之间没有链接、可能会错过-抱歉。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,斯特凡!