请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 大家好、
在 PD 受电方侧使用时、什么样的 GPIO 事件可以通知 SW 侧当前值开始时由于拉电流 PDO 变化而发生变化? 我的客户希望通过在任何 PDO 接收来自 Source 的接受来启动它、并将在 PsRdy 启动。
此致、
太棒了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 PD 受电方侧使用时、什么样的 GPIO 事件可以通知 SW 侧当前值开始时由于拉电流 PDO 变化而发生变化? 我的客户希望通过在任何 PDO 接收来自 Source 的接受来启动它、并将在 PsRdy 启动。
此致、
太棒了
理想的方法是使用 INT_EVENT。 NewContractAsCons、然后参阅 ACTIVE_CONTRACT_PDO 寄存器(0x34)和 ACTIVE_CONTRACT_RDO 寄存器(0x35)、以了解协商的 PD 合约的详细信息。 没有直接 GPIO 事件可通知主机此更改、但如果您仍需要使用 GPIO 来实现此功能、请查看 PdNegotiationInProcess (GPIO 事件#76)是否满足您的要求。
这些事件/寄存器的详细信息为 @ TPS25750-TRM