This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:BQ25756EVM

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25756EVM, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1317125/bq25756evm-bq25756evm

器件型号:BQ25756EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO,, BQ25756

您好!
BQ25756EVM 的数据表显示、在 BQStudio 中、我们需要转至 charger 选项卡、然后选择_1_00_BQ25756.bqz。 但 BQStudio 中没有 BQ25756选项。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut:

    BQ25756 bqz 文件位于 BQSTUDIO-TEST 中。

    您是否使用 BQSTUDIO-Stable 或  BQSTUDIO-TEST?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载更新的 BQSTUDIO-TEST 后、我的问题解决了。

    谢谢你。