This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170EVM-BIDIR 是否适用于太阳能电池板的 MPPT 控制?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5170, LM5170EVM-BIDIR, LM5171, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325844/lm5170evm-bidir-is-lm5170evm-bidir-suitable-for-a-mppt-control-of-a-solar-panel

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5171、LM5177、 LM51772、LM5170

MPPT 算法中、低侧电压为12V、高侧电压应为48。 我主要关心的是直流/直流转换器。  LM5170EVM-BIDIR 是否适用于太阳能电池板的 MPPT 控制? 正如我看到的、您无法控制输出电压、但电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的联系。 如果您希望不断在升压模式下运行、我建议您查看 LM5171、因为它是您可以与 MCU 结合使用以实现 MPPT 的新款组件。

    但是、如果输入侧有时可能上升到高于输出电压、并且您需要一个降压/升压模式转换器、那么我要推荐 LM5177或较新的 LM51772。

    至于使用 LM5170EVM-BIDIR 实现 MPPT、您必须使用 MCU 创建一个外部控制环路来控制 LM5170、我不知道 EVM 的设计方式是否适合此应用。  

    谢谢、此致、
    布赖恩