This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:EMI/EMC 测试案例

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323777/tps61040-emi-emc-testing-cases

器件型号:TPS61040

您好  

我使用 TI 的以下器件

TPS61040AQDBVRQ1

我将在设计中的显示供电部分使用此部件、同时在 RI 测试中、我将在310MHz 处看到显示闪烁。

还有一件事情比310MHz 更重要比310MHz 更重要我不会有任何闪烁、但只有在310MHz 中、我才会遇到该问题。  

测试用例的实际情况是、我们封闭了外壳意味着 EV 集群、因为我们使用的是一个需要您的驱动器提供一些电压的显示屏、例如 AVDD、VCOM、VGH 和 VGL。 然后、我们与车辆连接并进行 EMI/EMC RI 测试、即在310MHz 显示屏发生抖动或闪烁问题时、如果射频信号(RI)低于310MHz 或高于310MHz、则不会出现任何问题、
希望您理解我的观点、请为我提供解决方案。  
随附的视频还请参考原理图、仅供参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik KB、

    感谢您使用 E2E。 很抱歉、此设备的专家本周不在办公室。

    RI 测试意味着您将射频信号注入到电力线中、或者您在何处注入它?

    您能否在注入射频信号时测量输入和输出电压? 我想知道哪个信号超出调节范围、从而导致闪烁。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您重播、我们在显示器和 PCB 内部实现了封闭的外壳、在 PCB 上实现了该驱动器从 TI 到通过 FPC 电缆连接的显示器、

    测试案例是、我们在进行车辆 EMI/EMC 测试时将此器件连接到了汽车、我们要将射频频率注入20Mhz 至2GHz、此时在310MHz 我们面临此问题。

    谢谢、此致

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    如果能够测量外壳的输入电压、请检查此频率下是否出现高波动幅度。 另一方面、我认为、310 MHz 将铁氧体磁珠添加到模块的输入中可能会有所帮助。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    请找到随附的文件以供您查看、  以下 图片显示输入电源是否确实会影响您的 TI 驱动器。

    由于直流/直流和保护电路、它可能不会对显示器产生更多影响。  

    此致

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    这取决于保护电路和12V 到5V 直流/直流转换器是否有效地过滤310MHz 信号。 如果该频率下的电源抑制比很低、310MHz 可以直通到显示器。

    另一方面、您是否确定该问题是由连接到显示器的电源引起的、或者310MHz 信号是否可能通过驱动您在屏幕上显示的信号的控制器影响显示器?

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    美好的一天

    我们已经尝试更改 显示屏的时钟频率。  我们的闪烁 问题得到了解决、RI 测试也通过了测试。 感谢 您的支持

    谢谢、此致

    Karthik 知识库  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Karthik、您好、

    我很高兴听到这个好消息,问题已经解决。  

    也感谢 Brigitte 的大力支持。

    我将关闭该 E2E 主题。 如果您看到任何进一步的问题、仍然可以在这里回复。

    此致