This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:理论波特图

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324528/tps563209-theoretical-bode-plot

器件型号:TPS563209

大家好、

是否可以绘制 TPS563209的理论波特图来估算 PM 和 GM、然后确保稳定性?

DCAP2控制器的理论背景由以下应用手册提供。

https://www.ti.com/lit/an/slva546/slva546.pdf

但是、 要计算压缩传递函数 Hcomp、需要时间常数 TC 和电压压缩块系数 ACP。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    可以使用波特图进行稳定性分析。

    但是、ACP 和 TC 是内部参数、无法在此处显示。

    要设计外部元件、您可以按照 8.2.2.2.1节输出滤波器选择 或 WEBENCH 工具进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athos-San:

    ACP 和 TC 是内部参数。

    我尝试了 TPS563209 WEBENCH 工具、但波特图、PM 和 GM 未显示。

    我的客户问我们如何绘制 波特图、因为 在设计之前使用波特图来估算理论上的 PM 和 Gm 总是更好的。

    实际上、 我的客户不得不降低 Cout、因为 PM 不符合其内部调节。  

    您能再次检查一下吗?

    此致、

     伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuki-San:

    Athos 在公众假期、他 将在2017年2月后回复您。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda-San:

    感谢您告诉我他的日程安排。 我们期待收到更新。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuki-San:

    好的,请期待 下星期初回复.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    得到您的请求。 我们将在内部咨询我们的设计团队、并在稍后向您展示反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki-San:

    很遗憾地告诉客户、在咨询设计人员之后、我们无法提供数据表以外的参数。 不过,我们可以透过实际的测试,推导出技术合作与机场核心计划的价值。 如果客户接受计算结果、我们可以帮助测试并提供该值。

    此致、