This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:LM5020的问题

Guru**** 2509295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325607/lm5020-questions-of-lm5020

器件型号:LM5020

尊敬的团队:

客户需要在以下条件下将 LM5020置于升压应用原理图上。 我们是否有合适的参考设计?

请帮助评论、以便我们的客户参考。

输入电压:48V

输出电压:54V

功率:30瓦。

我仅发现此参考设计如下所示、但输出电压为3.3V。

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的联系。 您将此设计附加到岗位上、是次级侧调节(SSR)反激式转换器的设计、而不是升压转换器的设计。
    您的客户是否需要通过变压器和光耦合器实现电隔离、如上所示? 否则、也可以评估常规升压转换器拓扑。

    谢谢、此致、
    布赖恩