This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450AEV120V30:提高应用的功耗

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, LM3450AEV120V30, LM3424, UCC28051, LM3409HV, LM3450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324057/lm3450aev120v30-increasing-power-for-application

器件型号:LM3450AEV120V30
主题中讨论的其他器件: LM3424UCC28051LM3409HVLM3450、TPS92641

您好!

我需要知道基于  LM3450AEV120V30的解决方案是否符合我们的需求。

我们需要一个解决方案来转换具有正向相位调光功能的120VAC、并应驱动高达150W 的高功率 LED (最大输出电压约为60VDC、最大电流约为2.5A)。三端双向可控硅开关元件电路会产生"斩波"交流。 这个三端双向可控硅开关元件电路没有缓冲器电路、在某些情况下我不得不加以处理。

目前、我有一个 UCC28051 PFC 馈送 UC28600转换器、此输出为 LM3424 LED 驱动器(所有 EVM 板)供电。 我已经实现了一个自定义过零检测器电路、并让 MCU 将该计时转换为 LM3424的 PWM。  它可以正常工作、但主要问题是、在最暗的设置下、功率因数很糟糕、我的过零电路出现了一些问题、并且三端双向可控硅开关元件没有缓冲器

我的问题:是否可以使用 LM3450和 LM3409HV 组合(如 LM3450AEV120V30上的组合)来驱动我们~150W 的最大 LED 负载?

我知道至少我需要找到不同的 MOSFET 和变压器、但还有其他问题需要关注吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、  

    将回复此主题的 TI 团队将庆祝美国中部时间2/9至2/17美国新年。 感谢您的耐心。 您可以预期在2月19日至2月23日这一周的某个时间内会有回复。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的耐心等待。  

    Unknown 说:
    我的问题:是否可以使用 LM3450和 LM3409HV 组合(如 LM3450AEV120V30上的组合)来驱动我们~150W 的最大 LED 负载?

    我认为使用 LM3450A 可以驱动最大150W 的负载。 但是、我不确定功率因数/ THD /调光性能在如此大的功率输出下是否良好。 如数据表中所述、 此器件非常适合在10-100W 负载下实现可调光离线 LED 驱动器。

    如果您想试用、请确保您在使用 LM3450A、而不是 LM3450。 此外、 为了获得更佳的效率和热性能、我建议您考虑使用像 TPS92641这样的同步控制器、而不是像 LM3409HV 这样的异步控制器作为第二级 LED 驱动器。   

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我购买了这块开发板、但它对正向相位调光的响应不佳。 三端双向可控硅开关元件始终处于打开状态、无法关闭。 这让人奇怪、开发板的输入是否应该看起来像电阻负载?

    另外、关于同步和异步 LED 驱动器、您能给我简单介绍一下差异、还是要点文章?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我购买此开发板时,它对正向相位调光响应不佳。 三端双向可控硅开关元件始终处于打开状态、无法关闭。 这很奇怪、开发板的输入是否看起来像电阻负载?

    是的、EVM 的输入应该看起来像电阻负载。

    此外,关于同步与异步 LED 驱动器,您能给我简要介绍一下差异吗?

    这里有大量在线资源来介绍同步与异步直流/直流转换器(与 LED 驱动器类似)。 例如、您可以观看此视频- 比较同步和非同步直流/直流转换器|视频| TI.com

    此致、

    周老师