This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:LM63635对VIN和VEN之间的关系有要求嘛?

Guru**** 2454010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321375/lm63635-q1-lm63635-vin-ven

器件型号:LM63635-Q1
主题中讨论的其他器件:LM60440
请教一下各位,LM63635对VIN和VEN之间的关系有要求嘛?比如说,先后上电的时序要求?电压值大小要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    VIn首先要大于3.5V,芯片才具备EN使能的条件。然后EN 要大于1.5V,芯片才能工作。

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可能误解了,我想问的是,1、如果EN先于VIN上电会有什么风险嘛?2、EN耐压值为32V,假如我输入的EN电压大于Vin,会存在什么风险嘛?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,先生

    EN先上电VIN后上电不存在什么风险 μ A、。μ A

    EN也可以大于VIN,但是要保证EN和VIN都不能超过耐压值。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢,了解到之前使用LM60440出现过EN先IN上电的失效案例,并且LM60440规格书也规定了EN最大值是VIN μ A,所以再想确认一下LM63635与LM63635内部结构的不同点在于那些方面?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生!

    内部电路不受支持的内容。 我们可以确认、LM63635 EN 在 VIN 之前上电没有问题。

    谢谢

    科林