This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845A:短路保护

Guru**** 2503695 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2845, UC3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325933/uc3845a-short-circuit-protection

器件型号:UC3845A
主题中讨论的其他器件:UC3845、UC2845

我对 UC3845或 UC2845控制器的短路保护有疑问。 我们观察到峰值电流变为高电平、并且未进入突发/断续模式运行。 根据我们的计算、我们使用检测电阻0.075欧姆、然后它应该限制在(1V/0.075= 13.33A)最大电流。 数据表也未给出控制器在 SC 情况下如何保护的详细信息。 也没有涉及断续模式。 我的疑问是导致我的13A 设计电流超过(30A)的原因。  

谢谢

P·米斯拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 IC 没有 SCP。 为此、您需要添加外部电路。 一种可能的方法是检测电流检测信号并在发生 SC 时使用比较器在设计的阈值下拉 COMP 引脚。