This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查询 CC-CV 解决方案。

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325860/inquiry-about-cc-cv-solution

主题中讨论的其他器件:UCC2803

您好

我的客户要求我提供一个满足要求的解决方案。 以下规格。

输入和输出之间的电压差非常大、可以使用2~3 μ A 级。

-spec-

输入:3~150Vdc

输出:190Vdc 2A (提供 cc/CV)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该产品系列提供的器件的最低电压约为4V 或以上、用作偏置电源。 低于4V 时、您需要设计一个能够启动 IC 并保持偏置的升压电路。 在进行升压以提供高于4V 的电压后、您可以使 IC 在低于4V 的电压下工作、在高于4V 的电压后、您可以使用 Ucc2803等器件进行升压。 您还需要使用外部电路来设计 cc CV。