This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5941-Q1:关于设置

Guru**** 2555210 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5941-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323056/tlc5941-q1-about-settings

器件型号:TLC5941-Q1

您好!

我想问您一个有关 TLC5941-Q1的问题。
我想连接一个电阻器并将其用作微控制器的输入信号、而不是将 LED 连接到 TLC5941QPWPRQ1的恒定电流输出引脚(OUT0至15)。
设置流经电阻器并到达0mA、1mA 和5mA 的电流。
当电流为0mA 时、LED 驱动器中的开关关闭⇒微控制器的输入电压为3.3V
当电流设置为1mA 时、我希望微控制器的输入电压为0.3V⇒电阻 R 为3kΩ
(问题1)
当电流设置为5mA 且电阻 R 为3kΩ 时、微控制器的输入电压和流入 LED 驱动器的电流会发生什么情况?
(问题2)
如果流经 LED 驱动器的电流设置为约1mA、并且实际流经的电流小于设定的电流、LED 驱动器是否会损坏或发热?

此致、