This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:PD TPS25751的 BQ25756行为

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321372/bq25756-the-bq25756-behavior-with-pd-tps25751

器件型号:BQ25756
主题:TPS25751中讨论的其他器件

您好、TI!

我们需要使用 TPS25751和 BQ25656开发便携式充电器、并且在之前的 E2E 主题中发布了一些问题。 Chris 从 PD 的角度回答、但 BQ 部分仍需讨论。  

与 BQ 相关的问题按如下方式排列、 您能否 向我们指出正确的方向? 谢谢。

在此设计中、我们使用了 两对具有两个 Type-C 端口的 TPS25751和 BQ25656。 假设没有 MCU 控制、 如果发生以下情况、会发生什么情况

(1)两个 Type-C 端口分别连接到具有相同规格的充电器。 例如、端口1连接到20V、3A 充电器、端口2连接到20V、3A 充电器。 充电器到电池的电流是否是 BQ-1和 BQ-2的输出 IBAT 之和、即、 到电池的充电器电流是6A

(2) Type-C 端口分别连接到具有不同规格的充电器。 例如、端口1连接20V 3A 充电器、端口2连接5V 1A 充电器。 在这种情况下、BQ-2会将5V 增大至20V?

(3)端口1与充电器相连、端口2与移动电话等消费类设备相连。 在这种情况下、BQ-1和 BQ-2是否正常工作?

请注意、系统电源由电池直接供电、BQ 中不会使用反向模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您对此的耐心倾听。 我这周很忙、周三前会回复。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您对此的耐心倾听。

    1)如果两个端口均提供20V/3A 输出,则输入端的输出功率为60W*2=120W。 如果电池可以接受120W 功率、则每个充电器应提供60W 功率来为电池充电。 实际电池电流将取决于 VBAT。

    2) 2)在端口1为60W 而端口2为5W 的情况下、BQ-1应提供60W、BQ-2应提供5W。 每个充电器的实际输出电流将取决于 VBAT。 BQ-2 确实会自动将输入电压转换为电池电压。

    3) 3) 在这种情况下、BQ-2需要关闭。 BQ-1 可以正常充电。 在我们希望 BQ-2 输入端存在电压但不充电的情况下、这应该由 TPS 器件进行控制。 在这种情况下、需要禁用充电器。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复。