This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:原理图和布局审查

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319831/tps55288-schematic-and-layout-review

器件型号:TPS55288

您好!

请添加我的朋友吗?

我会将原理图和布局发送给您审阅。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您与我们联系。 客户是 Sunix、应用是 PD、对吧?

    输入电压范围是多少? 输出电压和相应的最大电流是多少? 什么是 C162-C164的 PN? 我将在获得规范后向您提供反馈。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    可以。

    输入= 12V

    输出= 20V@5A

     C162-C164是正常 MLCC。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    下面是我对原理图的反馈。

    1.确保使用2.2千欧的电阻器将 SCL 和 SDA 连接到 VCC。
    2.建议在 SW1和 SW2引脚中添加 RC 缓冲器。 2欧姆(1206或两个0805并联)。 强烈建议确保 SW2中的 RC 缓冲器已组装、
    3.在 PD 应用中,建议在 ISN/ISP 引脚和感测电阻之间增加10欧姆的电阻来过滤噪声。

    4.建议将 C135放在 R147外部、如下所示、以实现稳定性。


    5. C133的 ESR 在25C 下为260m Ω。 在低温条件下、此值会大幅增加、并会影响环路稳定性。 建议选择 ESR 较小的 EC (25C 时小于50m Ω)
    6.建议将 R152更改为26.4k、以设置12.5A 电流限值。 此外、电感器的 Isat 也是13A。 这可以保护电感器在瞬态情况下免受饱和。 此建议基于 Vin_Min=12V。 如果 Vin_Min 较低、请告知我。
    7.建议的补偿参数:R150=25k、R142=4.7nF、C141=220pF。 正如我在建议5中提到的、在低温情况下、可能会不稳定。 如果客户决定更改 EC、请告诉我、我将推荐新参数。

    我将在今天晚些时候给您提供布局反馈。 感谢您的等待。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    e2e.ti.com/.../TPS55288-layout-reiview-20240201.pptx

    附件为布局反馈。 最后答复中的更新 advice4:建议 C133和 C135都移至 R147之外。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    得到了,非常感激你的 答复这么快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    不用客气。 等待您的回复。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们四周没有看到您提供的更新、因此我认为这个问题已经解决了。
    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。
    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    谢谢、我没有其他问题。