This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:有关使用外部电源和 SEPIC 模式进行驱动的两个问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322838/lp8863evm-two-questions-about-driving-with-an-external-power-supply-and-sepic-mode

器件型号:LP8863EVM

1.是否可以通过外部电源驱动所有 LED、而完全不使用升压功能?  

2.如何启动最大电压为24V 的 SEPIC 模式?  

非常感谢、  

吉尼韦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Genevieve,

    我们的专家目前正在庆祝中国 新年,现已不在办公室。 他/她将在2月18日重返办公室后回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户

    1.是否可以通过外部电源驱动所有 LED、而完全不使用升压功能?  

    是的、LP8863可设置为外部电源。 请参阅下面中的数据表说明。

    2.如何启动最大电压为24V 的 SEPIC 模式?  

    我不能清楚地理解这个问题。