This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:此部件能否在 VIN=3V3以及将电感器连接到不同的高电源的情况下运行

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322696/tps61160a-can-this-part-run-with-vin-3v3-and-the-inductor-connected-to-a-different-higher-supply

器件型号:TPS61160A

您好!

如下所示、我能否在 Vin=3V3且电感器连接到电池(3.4至12V)的情况下使用 TPS61160A?

我认为当输出为低电流时(我输入的电流)效率应该更高、因为 Iq 将来自我的3V3电源:

3V3连接:1.8mA x 3.3V = 5.94mW、3V3上具有10%的转换损耗= 6.5mW

VIN 连接到电池:1.8mA x 4V = 7.3mW、没有转换损耗、当电池充满时会变得更糟

谢谢

:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    我们的专家目前正在庆祝中国 新年,现已不在办公室。 他/她将在2月18日重返办公室后回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    是的、您可以这样使用 TPS61160A。

    Br

    帕特里克