请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8866-Q1 您好!
我能否在"直接 PWM 模式"下使用 LP8866
具有60Hz 的外部 PWM 以及任何 ״PWM 输入最小导通时间"且大于200nSec 的情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我能否在"直接 PWM 模式"下使用 LP8866
具有60Hz 的外部 PWM 以及任何 ״PWM 输入最小导通时间"且大于200nSec 的情况?