This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:关于模式选择引脚

Guru**** 2814195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325779/tps51396a-regarding-mode-selection-pin

器件型号:TPS51396A

ECO 模式和 OOA 模式之间的区别是什么。  我们将对6A 负载使用此稳压器、对于我们的应用、可以使用哪种模式?为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两种模式的区别是在轻负载条件下、

    由于人可以听到20kHz 至20kHz 的声音、OOA (无声)模式将最低频率限制在>20k、用于防止轻负载时的音频噪声。

    ECO 模式没有最低的频率限制、频率可降至数百 Hz 以下、这可以提高轻负载效率。 如果您有效率重设备、则可以选择 Eco Mode。

     对于重负载、这两种模式是相同的。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请清楚说明、它适用于重负载或轻负载。  从你的解释,我知道这个引脚用于控制噪声频率.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 ECO 模式和 OOA 模式仅适用于轻负载。

    您可以简单地认为 OOA 模式仅用于控制高于音频噪声频率的频率。

    前面讲过、如果您不关心轻负载效率的话。 两种模式都适合您。

    裕昌