This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644稳定性测试

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323055/lm3644-stability-test

主题中讨论的其他器件:LM3644

我想使用 FRA (bode100)对 LM3664进行稳定性测试、

执行此测量的正确方式是什么?

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omry:
    我们的专家目前正在庆祝中国新年,现已不在办公室。 他/她将在2月18日重返办公室后回复您。 感谢您的理解。
    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omry:

    抱歉、LM3644无法进行环路测试、因为它是内部补偿器件。

    谢谢!

    BRS、

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了,

    是否有办法测试此 IC 的稳定性(可能由负载瞬态造成)?  

    谢谢 Omry。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omry:

    当然、负载瞬态可以是测试的。

    您可以将器件设置为手电筒模式(恒定电流)、并通过 I2C 接口更改电流值、以查看负载瞬态行为。

    谢谢!

    伊夫·李