This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200D2EVM:无法从 EVM 中获得超过1.1A 的电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323666/tps92200d2evm-not-able-to-get-more-than-1-1a-out-of-evm

器件型号:TPS92200D2EVM

您好!

  我们正在测试 TPS92200D2EVM、以评估该部件的1.5A 电流。 由于 VFB = 0.99V、因此我将反馈电阻(R3 + R2)合并为0.068欧姆。 这样会将输出电流设置为1.5A。 评估板上的其它组件未改变。

我将 DIM 设置为3.0V 连续以测试最大电流。

但是、我将使用 DMM 测量通过 LED 的电流、它仅为1.1A。 无论输入电压是12V 还是24V 都是如此。 LED 是2串联 Cree XB2-E2 (数据表),我们只运行了大约5秒. 两个串联 LED 的 Vf 为(根据数据表) 6.28V。

如何使其在1.5A 电流下工作?

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我现在不在办公室庆祝中国 新年。 我将在2月18日回来办公室后回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的耐心等待。

    请使用示波器测量 SW/输出电流/电感器电流波形、并查看是否存在任何异常行为(如热关断)。

    此致、

    周老师