This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:使用 TPS922052时所需的肖特基二极管规格(额定电压/电流)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324171/tps922052-specifications-rated-voltage-current-of-the-schottky-diode-required-when-using-the-tps922052

器件型号:TPS922052

您好!

您能告诉我在 使用输入电压为24V、输出电流为2A 的 TPS922052时所需的二极管规格(额定电压/电流)吗?

FSV12100V 用于 EVM。

FSV12100V 的性能
https://www.onsemi.jp/download/data-sheet/pdf/fsv12100v-d.pdf

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor、  

    将回复此主题的 TI 团队将庆祝美国中部时间2/9至2/17美国新年。 感谢您的耐心。 您可以预期在2月19日至2月23日这一周的某个时间内会有回复。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们期待您的最新动态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    理论上、肖特基二极管上的最大反向电压将等于 Vin。 您还应该考虑电压尖峰、如开关下冲。 最大电流将与最大电感器电流相同(计算方法显示在 数据表中的9.2.1.2.1节电感器选择中)。

    这将基于客户的设计要求、即他们将为额定电流/电压留出多少裕度。

    此致、

    周老师