This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:电压变化较大的 VIN

Guru**** 2602765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320303/tps922054-vin-with-large-changes-in-voltage

器件型号:TPS922054

LED 驱动器团队、

我们的客户正在考虑将 TPS922054用于闪存应用。  LED 驱动电路由超级电容器供电、因此 LED 高侧的 Vin 将从52V 开始、并在驱动 LED 时下降到36V。  然后闪存关闭、TPS922054被禁用、超级电容器充电至高达52V。

因此、如果客户遵循典型电路、高侧 LED 电压将摆动、VIN 电压也将摆动。  在 VIN 上产生如此大的摆幅是否完全是个问题?

使用降压稳压器从52V 电压轨从外部为 VIN 引脚供电是否更好?  (52V 电源轨仍将直接连接到 LED 的高侧。)  在该部分电路中插入降压稳压器是否存在问题?

谢谢。
达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我是否能够理解您的 LED 电压和电流要求? 需要进行调光?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    以下是相关信息:

       一个 LED 灯串的额定电流为1A。  整个链上必须介于12.5V 和16.5V 之间(4个串联 LED)、因此每个 LED 的 Vf 为3.125V 至4.125 LED。

    谢谢。
    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    因此、如果客户遵循典型电路、高侧 LED 电压将摆动、VIN 电压也将摆动。  在 VIN 上产生如此大的摆幅是否完全是个问题?

    使用降压稳压器从52V 电压轨从外部为 VIN 引脚供电是否更好?  (52V 电源轨仍将直接连接到 LED 的高侧。)  在该部分电路中插入降压稳压器是否存在问题?

    [/报价]

    根据您的应用条件、我认为 TPS922054可以适应此类线路电压变化。 无需额外的降压稳压器。

    客户可以使用更高的开关频率和更小的 C_COMP、以便环路能够更快地响应线路电压变化、从而获得更好的线路调节性能。 客户可以使用我们的 EVM 尝试此操作。 此 [FAQ] 可以让您对如何设计 COMP 引脚元件有一些了解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    这会有所帮助、客户将按照建议在一个设计中省略降压。  

    但是、他们的一个设计已经配备了降压转换器、因此使用外部降压转换器而不是内部 LDO 可以节省功耗。  可以使用8V 电压为 VIN 供电、而 LED 以52V 电压供电吗?

    谢谢。

    达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我现在不在办公室庆祝中国新年。 我将在2月18日回来办公室后回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    是否可以使用8V 电源为 VIN 供电,而 LED 以52V 电源?

    尽管可以使用除 LED 的主电源轨之外的其他不同电压为 VIN 引脚供电、但我不建议这样 做、因为这样做时必须考虑很多要点、这将带来额外的设计困难。

    此致、

    周老师