This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:原理图审阅、尤其是输入和放大器;输出电容器

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322649/tpsm82913-schematic-review-especially-input-output-capacitors

器件型号:TPSM82913

大家好、

您可以复查下面的两个原理图吗? 尤其是、您能否回顾一下输入和输出电容器? 存在以下问题: 电容器值考虑直流偏置不能满足器件建议。  

指示符 数量 器件型号 制造商
C15、C39 6 10 μ F 08053D106KAT4A 京瓷 AVX
C16、C40 2 2200 pF 04023C222JAT2A 京瓷 AVX
C17、C18、C19、C41 、C42、 C43 16 22 μ F C2012X7S1A226M125AC Tdk 株式会社

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天进行审查并提供反馈。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki - San、

    1、建议在输入侧再保留一个10uf 电容。

    2、对于电流设计、建议在第二级输出电容器(至少3个22uf 电容器)后返回反馈环路、应在馈通电 容器后。

    3、提醒注意铁氧体磁珠符合数据表中推荐的规格或 P/N。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yudchang、

    2、建议第二级输出电容器(至少3x22uf 电容器)后反馈回路、用于当前设计、该回路应在馈通 电容器后。

    很抱歉、但我不确定这是什么意思。 他们应该从原理图中记什么?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noriyuki

    裕昌度假,下周会给你反馈

    Br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki - San、

    对于 客户的应用、建议将3x22uf 输出电容器用于第二个 L-C 级。  

    由于客户  对第二个 L-C 级使用馈通电容器、我建议将 U11的反馈线从 C46放回。

    对于 U7、还建议在第二个 L-C 级的反馈线之前添加2*22uf。 客户可以将 C21/C24放在馈通电容器(FC1 FC2)之前、而不是添加更多电容器。

    裕昌