This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:TPS61288L 和 TPS61288的区别

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324586/tps61288-difference-between-tps61288l-and-tps61288

器件型号:TPS61288

您好、TI 专家! TPS61288L 与 TPS61288有何区别? 此致、Alex Palii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    请查看数据表的第一页/第二页。 改进型 L 封装可在散热方面带来一定程度的改善。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brigitte! 封装 L 中改进了哪些参数? 我想知道这些参数的具体值。 此致、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    封装详细信息是 TI 内部数据。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brigitte!  

    是否可以使用输入电压为3.6-6.5V 的 TPS61288L? 输出电压为6.9V。负载电流为1.2A。

    此致、Alex!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    是的、但我建议使用具有较低电流限制的器件、因为这将更适合您的应用。 例如 TPS6108x 系列。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brigitte!  

    我需要最小 FB 电压、因为我要设计电流稳定器。 输出电压为6.9V 时 TPS61288L 的最大输入电压是多少。负载电流为1.2A。

    此致、Alex!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    TPS61288的最小输入电压为2V。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brigitte!  

    我感兴趣的是最大输入电压! 输入电压与输出电压的接近程度如何? 输出电压6.9V。  负载电流1.2A

    此致、Alex!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    最大输入电压与器件的最小导通时间和开关频率有关。

    DMIN=TON_MIN*FS;Vin_max= Vout*(1-Dmin)/eff;

    为了留出一些裕度、最大输入电压可为6.8V。

    此致、

    费格斯