This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:设计审查请求- 5V 至12V 升压

Guru**** 2506695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324787/tps61178-design-review-request---5v-to-12v-boost

器件型号:TPS61178

TPS61178RNWR - 5V 至12V 升压、Imax ~2A

我正在通过

请检查我的设计。 原理图与 Peter 分享。

谢谢!

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此设备的专家不在办公室、因此下周期待详细解答。

    我个人的一些意见:
    -在 COMP 和 GND 之间放置一个电容,以防需要。
    -尽量靠近 EVM 的布局。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您与我们联系。

    原理图看起来一切正常。

    正如 Brigitte 所说、 在需要时、可以在 COMP 和 GND 之间添加一个100p 的电容器。

    有关布局、请参阅数据表和 EVM。

    此致、

    费格斯