This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201:电源管理论坛

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322411/tps92201-power-management-forum

器件型号:TPS92201

我正在设计一个采用 esp32来提供 PWM 信号、以对两个单独的 Cree xpe2 LED 进行调光。 这两个 LED 的颜色不同、 几乎不需要同时亮起。 它们都具有大约3.1V 的正向电压。 我对于如何围绕 TPS 92201进行设计有几个问题。

首先、我 不确定如何设置输出电压、数据表指出输出电压是使用 R1和 R2设置的、但示例原理图中没有 R1、R2。 这些只是 Vin 引脚之前的电阻分压器吗?

第二个方面是关于围绕器件的最佳设计、以驱动两个 LED。 我目前有两个独立的92201器件、每个器件都有一个来自 esp32的独立引脚来驱动其使能引脚、并有单独的引脚来提供每个 PWM 信号。 LED 位于单独的铝板上以实现散热。 在他们的当前迭代中、我有一个3引脚连接器连接到 LED 板、有2个引脚用于单独的阳极、有一个用于阴极的共用引脚、在原理图中标记为 G。 该共阴极引脚是否会对 PWM 信号反馈产生负面影响?  

第三、由于我的两个器件共享相同的 PWM 时钟、但位于不同的引脚上 、因为我不认为需要单独调光单独的彩色 LED; 使用单个 TPS92201 驱动两个 LED 并使用 SPDT 模拟开关更改驱动哪个 LED 是否更高效?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagen

    我们的专家目前正在庆祝中国 新年,现已不在办公室。 他/她将在2月18日重返办公室后回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagen:

    希望您做得好!

    请参阅以下评论:

    1.请忘掉 R1和 R2来计算输出电压、这是我们的错误。 输出电压由您的 LED 负载决定。 由于您使用的 LED 正向电压为3.1V、因此输出电压将为 V_Forward + V_FB = 3.1V + 0.1V = 3.2V

    2.我不知道您是如何控制 PWM 信号的、所以不能确保它不会影响 PWM 信号反馈。 您能告诉我如何控制 PWM 信号吗?

    3.我认为您不能使用单个 TPS92201来驱动两个 LED、因为单个 LED 的正向电压为3.1V。 这意味着两个 LED 的正向电压将为6.2V。 但 TPS92201是一款降压 LED 驱动器、且输入电压范围为2.5V~5.5V。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的回复!

    BR、Jared